This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:降低引脚6/GPIO 15/SPI MISO 驱动强度

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1009195/cc3235sf-lowering-pin-6-gpio-15-spi-miso-drive-strength

器件型号:CC3235SF

我尝试将 SPI MISO 的驱动强度从默认的6mA 调整为2mA。 我尝试使用:

PinConfigSet(PIN_06, PIN_STRENGTH_2MA, PIN_TYPE_STD);

在调用 SPI_Init()和 GPIO_Init()之后、在之前和之后、如果失败、但所有对 PinConfigGet 的后续调用都显示引脚强度仍然设置为默认的6mA。 我不确定应该如何进行调整、希望获得更多信息。

谢谢