This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:欠压配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1008822/cc3220sf-configuration-for-brownout

器件型号:CC3220SF

你(们)好  

是否可以更改欠压或检测欠压的电压值?

我们正在使用在 特定情况下为芯片供电的器 件(CC3220SF)、而器件正在执行特定的工作、它会为芯片提供最短时间的下电、例如尖峰、持续复位器件。 由于  欠功率 刚好低于欠压阈值、我们需要更改欠压配置。 (器件中还有另一个不同的芯片、该芯片使用具有较低阈值的 BO 的同一电源线。)

如果您有任何其他建议、建议或指导来解决此问题、我很乐意阅读这些建议、建议或指导。

感谢您的支持。

Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    遗憾的是、我们无法 配置输出欠压电压。