请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 你(们)好
是否可以更改欠压或检测欠压的电压值?
我们正在使用在 特定情况下为芯片供电的器 件(CC3220SF)、而器件正在执行特定的工作、它会为芯片提供最短时间的下电、例如尖峰、持续复位器件。 由于 欠功率 刚好低于欠压阈值、我们需要更改欠压配置。 (器件中还有另一个不同的芯片、该芯片使用具有较低阈值的 BO 的同一电源线。)
如果您有任何其他建议、建议或指导来解决此问题、我很乐意阅读这些建议、建议或指导。
感谢您的支持。
Carlos。