This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:RSSI,职业频率校准

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1007897/wl1807mod-rssi-career-frequency-calibration

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135MOD

各位专家、您好!

与 WL1807MOD 和 CC3135MOD 相同

1) 1)客户如何校准 RSSI 水平?

2) 2)客户如何校准职业生涯频率?

3) 3) 在 wl1807mod.pdf 数据表中、它描述了" 完全校准:不需要生产校准"。

它的含义是什么? 您能否列出、不需要进行哪种校准、例如 RSSI、TX 功率等?

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、

    对于我们的模块器件、客户无需进行调优、因此第1点和第2点不适用。 我们的器件可以在启动时自行校准、并且无需客户的任何干预即可完成此操作。

    BR、

    Vince