This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:启动应用程序映像时出现问题

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1007307/launchcc3220modasf-problems-with-starting-application-image

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我们目前在启动应用程序方面遇到一些问题。 我们在自己的 PCB 上使用 SOP 000来实现 CC3220MODASF12MONR。 SOP [2:0]保持未连接状态、如 WCS0128A 文档中所示。 在某些用于引导加载程序编程的 UART RX 和 TX 上未连接。

我们的问题是、有时模块会正确启动到我们的应用程序映像、有时模块会像 进入引导加载程序模式一样卡住、但我们认为这不应该在 SOP[2:0] 000中发生。  

我们的复位电路使用100k RES 和1nF。  

我们不会将任何 SOP 引脚用于其他用途。

那么问题出在哪呢?

BR、

Arnaud

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    您是否怀疑这是硬件或软件问题? 如果我们考虑它的硬件、您能否在我们的 Launchpad 上运行代码并查看您是否进入了相同的场景? 如果我们考虑它的软件、我会看一下您的代码、看看您是否可以添加一些调试打印件来验证其卡在何处。 其他需要考虑的事项:

    1.您是在开发模式还是生产模式下闪烁?  

    在 JTAG/UART 线路上路由了哪些信号?

    3.在您的硬件上运行 Blinky LED 示例,然后查看该软件是否仍然可以重现问题。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    1.我在生产和开发模式下刷写了。

    JTAG_TDI 、JTAG_TDO、JTAG_TCK、JTAG_TMS 未连接、用于编程的 UART 也未连接、没有上拉电阻、等等。

    3.我运行了一个针对我们的 har,dware 引脚的闪烁示例,它也失败了。 具体取决于 buttonled_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs。

    " 如果我们认为它的硬件、您能在我们的 Launchpad 上运行您的代码、看看您是否进入了相同的场景"、我的一些同事会检查此情况并提供反馈。

    BR、

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是启动顺序的屏幕截图。

    黄色信号(C1)无关

    橙色信号(C3) SOP2

    绿色信号(C2)复位引脚

    紫色信号(C4) VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息-因为我们的示例代码也会失败、因此它看起来会是硬件问题。 您可以在此处申请硬件审核吗?

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS

    谢谢、

    Vince