This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:服务包升级

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1007993/cc3200-service-pack-upgrade

器件型号:CC3200

你好、

我的公司使用 CC3200制造产品、我对最新的服务包有疑问。 我们目前使用服务包1.0.1.11-2.9.0.0销售该产品、出于安全原因、我们希望开始使用最新的服务包1.0.1.15-2.14.0.0。 如果我们继续这样做、将旧二进制文件与我们的软件一起使用是否会有任何问题、因为它当前与新的服务包一同存在、或者我们是否应该使用最新的工具链重新编译我们的代码? 在更新服务包时、我们是否还会遇到其他问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    正是出于这一原因,服务包经过了与旧版主机驱动程序的向后兼容性测试,因此您无需重新构建主机应用程序即可升级安全修补程序。

    自1.0.1.11版以来、您可能对主机驱动程序有其他修复( 您可以在此处找到发行说明)、并且需要更新工具链。 但我建议尽快更新服务包、因为版本 1.0.1.11-2.9.0.0容易受到1.0.1.11-2.10.0.0中修复的 KRACK 攻击。

    此致、

    Sarah