This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 CC3220SF-LAUNCHXL 上运行 Raspberry PI OS

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1006941/cc3220sf-launchxl-running-raspberry-pi-os-on-the-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220S

大家好、

大家好。  我们需要您的帮助。  我们的客户已购买 CC3220SF-LaunchXL。 如果可能、他们希望在 CC3220SF-LaunchXL 上运行 Raspberry PI OS。 如果 CC3220SF-LaunchXL 具有板载闪存、您能否与我们分享任何技术参考资料、说明如何将 Raspberry PI OS 安装到闪存中。 根据客户、 他们 认为 microSD 卡可以与 CC3220S 一起运行。  

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    否、这在技术上是不可能的。 CC32xx 具有集成的 Cortex-M4 MCU、无法像运行 Raspberry PI OS 那样运行 Linux。 支持 TI-RTOS 或 FreeRTOS。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Jan 所述、我认为 CC32xx M4 MCU 不适合基于 Linux 的 Raspberry PI 操作系统。

     CC3220 默认支持(在 SDK 中) TI-RTOS 和 FreeRTOS。 可以移植到其他 RTOS (NWP 程序员指南中提供了说明)、但如果操作系统尚未支持 CC32xx 平台、我不建议这样做。

    BR、

    Kobi