主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好!
我将 CC3220SF 与 simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07搭配使用。
我可以构建 MQTT 演示示例、并能够与蚊子代理通信(没有启用任何安全功能)。
请查找 MQTT 演示示示示示例的路径:
我计划实施通用 MQTT 客户端(通过使用上述演示示示示例)、该客户端必须连接 AWS 和 Azure 云服务器/与之通信。
我可以找到各个 Azure SDK MQTT 和 AWS SDK MQTT 客户端示例、因为 AWS 使用通信证书和 CA 证书、Azure 使用连接字符串和 CA 证书进行连接。
我可以看到与 AWS 的连接可能性(通过启用安全部件和输入认证)、但 Azure 使用连接字符串如何使用 TI-SDK MQTT 演示客户端处理此方案。
如果可能、请提供一些文档/示例参考。
如果不可能、请告诉我实现相同目标的最佳方法。
此致、
Suresh