This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:通用 MQTT 客户端- AWS &Azure

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1006633/cc3220sf-launchxl-generic-mqtt-client---aws-azure

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我将 CC3220SF 与  simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07搭配使用。

我可以构建 MQTT 演示示例、并能够与蚊子代理通信(没有启用任何安全功能)。

请查找 MQTT 演示示示示示例的路径:  

我计划实施通用 MQTT 客户端(通过使用上述演示示示示例)、该客户端必须连接 AWS 和 Azure 云服务器/与之通信。

我可以找到各个 Azure SDK MQTT 和 AWS SDK MQTT 客户端示例、因为 AWS 使用通信证书和 CA 证书、Azure 使用连接字符串和 CA 证书进行连接。

我可以看到与 AWS 的连接可能性(通过启用安全部件和输入认证)、但 Azure 使用连接字符串如何使用 TI-SDK MQTT 演示客户端处理此方案。

如果可能、请提供一些文档/示例参考。

如果不可能、请告诉我实现相同目标的最佳方法。

此致、

Suresh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    我们提供 SimpleLink AWS 插件SimpleLink Azure 插件 、可帮助您进行连接。 我们提供了有关如何在每个插件中使用这些云服务的示例。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    感谢您的回答、

    我了解该插件、可以单独连接。

    如果可能、我的目的是使用 TI_SDK 的 MQTT 演示示示示例并使其成为通用客户端。  

    (位于@  C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\demos\MQTT_CLIENT)

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    如果要使用 MQTT、请查看 AWS 插件中的 subscribe_publish_sample 示例和 Azure 插件中的 iothub_client_sample_MQTT 示例。

    这些插件基于 适用于嵌入式 C 的 AWS IoT 设备 SDK 和 Azure IoT SDK。 我们没有专门使用 MQTT 客户端演示的参考。 有关在这些服务中使用 MQTT 的更多信息、请参阅 AWSAzure 的文档

    此致、

    Sarah