This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:外部 SPI 存储器接口

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1006963/cc3235modasf-external-spi-memory-interface

器件型号:CC3235MODASF

大家好、

       是否可以通过通用 SPI 模块线路连接外部闪存、并且 可以通过 sl_filesystem API 访问此存储器?

谢谢、

Nagaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj

    不可以。 通过 CC3235MOD 的 SL_文件系统 API 访问模块内集成的4MB SPI 闪存。

    如果您需要额外存储、可以将另一个 SPI 闪存或 SD 卡连接到 CC3235MOD、但此存储的管理将由您的代码决定。

    1月