This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:Zephir RTOS 支持

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3100, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1006331/cc3100-zephyr-rtos-support

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他部件:CC3220SCC3135CC3120

您好!

我目前正在从事一个项目、我们希望在其中包含 CC3100 WiFi-Chip。 我们使用已包含 SimpleLink 主机驱动程序的 Zephir RTOS。 我无法确定此操作系统是否支持 CC3100。 我们不能使用任何像 CC3220S 这样的独立 WiFi MCU、我知道它受支持、因为已经选择了主机 MCU。

是否有任何计划将 CC3100包含在 Zephir 下?

在 Zephir 下、是否有其他 WiFi 处理器可用于从模式?

提前感谢您的任何回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的主机 MCU (运行 Zephir OS 的处理器)是什么?  

    CC3100随附了一个驱动程序、您可以将其移植到不同的平台和操作系统。  

    我不知道为什么您选择 CC3100、而不是更新的 CC3120或 cc3135。  它们 使用的驱动程序与 CC3220/CC3235 M4 (应用 MCU)中使用的驱动程序相同、因此您将能够基于 Zephir 的基准进行操作系统移植、并且只需更新与平台相关的器件。

    CC3100使用了驱动程序的较旧版本、因此端口应该是可行的、但您不会有参考。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我们使用 nRF9160作为主机 MCU 和 nrf-connect-SDK、其中 Nordic 维护自己的 Zephyr fork。

    我们选择 CC3100的原因是、该芯片已针对其他产品发布进行了内部认证。 但我们愿意切换到 CC3120或 CC3135等更新版本、感谢您的提示。

    我唯一不确定的是您对"平台相关器件"的理解。  您是不是要为 CC3120或 CC3135的使用编写新的 Kconfig 和 DTS?