This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:Simplelink 错误

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1006284/cc3235modas-simplelink-errors

器件型号:CC3235MODAS
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我有一位使用 CC3235MOD 的客户遇到了太多错误。

请参阅下面他在 simplelink Academy 中构建一些示例时遇到的错误。

非常感谢。

错误:无法识别的参数:--compiler
在 y (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:88:449183)
在 Object.targsFromCLIArgv (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:88:452460)
位于 C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:88:437550
在 Object.888 (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:88:438298)
在 r (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:1:172)
在0.a (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:1:964)
在对象上。 (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:1:975)
在 Module._compile (module.js:652:30)
在 Object.Module._extensions.js (module.js:663:10)
在 Module.load (module.js:565:32)
gmaking[1]:***[Build-959366993-InProC]错误7
gmake:***[Build-959366993]错误2.
gmaking[1]:***[Build-31908815-InProC]错误7
gmake:***[Build-31908815]错误2.
subdir_rules.mk:9:目标'build-959366993'的配方失败
subdir_rules.mk:40:目标'Build-31908815-InProc '的配方失败

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您的客户使用哪种 CCS 版本和 SDK 版本? 查看提供的输出、看起来使用的 CCS 版本是 CCS V8。 这已过时、不支持 SDK 所需的 SysConfig 组件。

    请指导您的客户下载最新的 CCS 并再次尝试重建 SimpleLink Academy 项目。

    此致、

    Michael