This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:通过互联网发送 UDP 数据包。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1006062/cc3220moda-send-udp-packet-over-internet

器件型号:CC3220MODA

尊敬的 TI 支持人员:

我使用2板 CC3220MODA 来传输数据(数据速率~ 9.4kB/s 的语音和数据)。

-lan:我基于 NetworkTerminal 示例发送 UDP 数据包、两者都运行良好。

然后我想扩展到 WAN、我不知道这一点。

-WAN:我希望使用 UDP 封包通过互联网将数据直接从 CC3220-A 发送到 CC3220-B。

您能向我展示任何示例代码或解决方案吗?

非常感谢、

VU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    这是与常见网络工程技能相关的问题、与 C32xx 器件无关。 解决此问题的方法有多种:

    • 在您的网关设置 UDP 端口转发(由于可扩展性问题和安全问题、不推荐使用此方法)
    • 在子网之间使用传统 VPN -例如 OpenVPN (建议的方式、但网关/防火墙需要具有使用 VPN 的功能、您需要了解如何设置 VPN、并且其中一方需要具有公共 IP)
    • 使用网状 VPN (如 Nebula)(需要高级别的网络知识、但 IP 不需要公开)
    • 将代码修改为 MQTT 等、并通过外部服务器发送数据
    • (笑声)

    1月