This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3220:1080p 新硬件和固件

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1005734/cc3200-cc3220-1080p-new-hardware-and-firmware

器件型号:CC3200

你好  

对于我们的视频应用 ,我们计划使用  CC3220,它是否支持1080p?

由于“CC3220-OV788音频/视频流式传输参考” 支持720p,因此如何使用1080p,根据之前的对话,需要直接联系如何继续?

如果 新硬件和固件 可用、请提供 购买链接

我们需要将 CC3220连接到云服务器 以进行远程访问, CC3220可以将 AV 推送到云服务器,或者 我们需要 ping IP 并观看视频?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220确实支持1080p 流式传输、但当前发布的设计基于 ov788、而不是 ov798。

    没有公开提供的 CC32xx + OV798设计、但如果您有兴趣、我建议您联系您当地的 TI 现场销售联系人、他们可以帮助您联系所需的资源。

    CC3220的运行与您在网络堆栈(如 PC 或其他 Wi-Fi 器件中的堆栈)中可以找到的 TCP/IP 功能相同、因此在将视频推送到云端而不是直接连接到 CC3220方面、这两种选项都是可行的。

    此致、

    Michael