This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如何不将其刻录到文件中?

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1135368/cc3235sf-how-can-it-not-be-burned-into-a-file

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

例如、问题、配置没有问题、因为它是生成的。 我更改了生成的输出文件的名称、无法生成。 我在中间尝试了很多次、有时可以生成、有时无法生成、为什么?

编译没有问题、清理被重新生成、但它不起作用

似乎只有通过更改,syscfg 才会生成新的闪存文件!

 

此致、

Susan Ren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、  

    我不确定我是否完全理解您的问题。 您是否正在尝试创建图像? 此外、您使用的是 Code Composer 或 Uniflash 平台?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rogelio、

    客户使用 IAR。  编译时应生成.out 和.bin、 但 有时不会生成。  如果他更改了该过程中显示的配置界面,则可以生成这两个文件。  如果未更改、即使他更改了程序、这两个文件也不会重新生成。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我仍然很难理解错误发生的情况。 如果您可以向我发送有关客户所做错误和配置更改的屏幕截图、我可以更好地帮助您调试情况。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    无法进行屏幕截图、因为没有错误。  在正常情况下,如果客户更改了程序,则编译时应在 Debug->EXE 下生成.out 和.bin 文件。  现在编译中没有错误,但在 Debug->EXE 下不会生成.out 和.bin 文件。  

    编译时将弹出此界面。  

    • 如果他更改了此界面中的某个内容、那么生成.out 和.bin 文件的可能性相对较高。
    • 如果他不更改此界面并且只更改程序、那么基本上不会生成.out 和.bin 文件。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rogelio、

    此问题是否有任何更新?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    下载 IAR 两次后(我不得不亲自操作一个旧版本)、我无法重现问题。 我建议确保您的客户在重新构建项目之前将其清理干净。 遗憾的是、我不太熟悉如何使用 IAR 进行进一步调试。

    此致、

    Rogelio