This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:使用十六进制文件对 Launchpad 进行编程

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1161037/cc3235modasf-programming-launchpad-with-a-hex-file

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我有一个十六进制文件、我们使用对定制板进行编程。  硬件配置几乎与 launchpad 相同。  我尝试使用.hex 文件对 Launchpad 进行编程、但之后它不会响应。  我尝试将.hex 文件馈送至 Image Creator、但我觉得这是错误的做法。  正确的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外: 我们能够通过馈送 CCS 通过 Uniflash 生成的.bin 文件、而不是旧的.hex 文件、对 AT 命令应用程序进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十六进制文件应由外部闪存编程器使用、而不是由 CCS 或 Uniflash (后者使用专有的 SLI 映像-这是您创建编程映像时的另一个输出)使用。

    CCS 和 Uniflash 都可以创建编程映像(十六进制格式)、但不能使用该映像。

    请注意、CCS 使用的 bin 文件只是 MCU (应用)映像(工程编译的产物)、它是 CCS 或 Uniflash 用于创建编程映像(十六进制或 SLI)文件的输入之一(与服务包、目录和用户文件一起)。