This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiFi 联盟认证

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1004172/wl1835mod-wifi-alliance-certification

器件型号:WL1835MOD

大家好、

我的客户对 WiFi 认证有疑问。 他们能否使用 TI 提供的相同认证、或者是否需要自行完成认证。  我相信客户使用的天线已通过我们产品的认证。

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Errol、您是否正在寻找 Wi-Fi Alliance 认证或模块化认证的重复使用以进行产品合规性测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:  

    客户想要对此进行一点澄清? 如果他们再次使用 WiFi 联盟认证、这是否构成了系统认证? 选择哪一种方法有什么优缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、我将在 SW 侧的某个人的帮助下进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    Wi-Fi Alliance 认证 不同于法规认证。 监管认证涵盖了在特定频段中操作无线电技术的要求、并受地区要求的约束。 Wi-Fi Alliance 认证获得国际认可、可用于确保 Wi-Fi 产品符合 与其他 Wi-Fi 认证设备的互操作性标准。

    我们无法提供 基于 WL18xx 器件的可转让 Wi-Fi Alliance 认证、因为该认证需要在完整的 Wi-Fi 系统/产品上执行、其中包括 WL18xx 器件的主机和在主机上运行的软件。 但是、我们确实会对所有主要软件版本运行预认证测试、以确保我们的器件和软件能够满足 Wi-Fi Alliance 标准。

    这不同于我们的 SimpleLink Wi-Fi 器件(我们提供可转让认证)、因为影响认证的其他软件层会集成到器件中。

    以下是一些其他相关帖子、可帮助解释这些帖子:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/412888/wl1837mod-certifications

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686834/wl1837mod-wl1837mod-wi-fi-certifications

    此致、

    本·M