This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:在将代码刷写到 launchpad 时遇到问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODSF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1005291/launchcc3235mod-facing-issue-while-flashing-code-to-the-launchpad

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件: CC3235MODSF、 UNIFLASH

器件型号- LAUNCHCC3235MOD

CCS 软件版本- 10.3.1.00003  

基于 XDS110的板载调试探针

根据 《CC3235MODSF SimpleLink Wi-FiRegistered和 IoTSolution with MCU LaunchPad Hardware 用户指南》、将跳线设置为默认设置。

我们在将代码刷写到  LAUNCHCC3235MOD 板时遇到问题

错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时。 如所附图像中所示。

请帮助我们解决该问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 SOP 设置? (确保为100或010)

    COM 端口可能由另一个应用程序(终端应用程序?)使用。

    您是否能够使用 Uniflash 进行刷写? (请参阅 https://www.ti.com/lit/swru469)

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOP 设置为010,我们还尝试了100个设置。
    否、COM 端口不在任何其他终端应用中使用。
    不可以、我们无法使用 Uniflash 软件将代码刷写到 Launchpad 中。
    在 Uniflash 软件中进行连接时,我们会收到相同的错误。 如所附图像所示。
    我们还使用 CCS 软件中的调试会话进行了检查、发现了错误。
    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、
    对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。(仿真封装9.3.0.00058)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 您是否已尝试 对器件进行下电上电( 先插入 USB、然后再插回)?

    您使用的是 Uniflash 和 CCS 的哪个版本?

    您能否使用不同的 PC 进行测试? 不同的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已尝试拔下设备并再次插入。
    CCS 版本   - 10.3.1.00003  
    Uniflash 版本:-   6.3.0.3193
    我们使用不同的 PC 使用 uniflash 软件进行了检查,我们遇到了相同的问题, 没有其他板。

    器件管理器中显示了该器件、并且器件能够在 Uniflash 软件中检测到该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿在 Uniflash 主屏幕中使用自动检测 功能(将其更改为手动模式并 自行选择"新配置"、然后启动 ImageCreator)。

    您是否已经完成了入门指南?

    请发送 launchpad 的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kobi、
    我们选择了手册并选择了新配置,然后遵循了入门指南。 我们选择了开发模式。 如下图所示。

     

    当我们给出 connect 时,它将抛出错误。 操作失败:错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时。  

    电路板跳线设置与用户指南中给出的默认设置相同、我们没有更改任何跳线设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我不熟悉类似的问题。

    我假设您以前从未使用过电路板?

    这似乎是电路板的问题、但这种情况非常罕见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,kobi。
    我们在过去的20天内就在这块电路板上工作,我们之前已经检查了示例代码。 突然间、当我们尝试刷写代码时、这个错误开始出现在3天前。 我在论坛上看到了许多人面临的类似问题。 有些已通过恢复出厂设置或其他方法解决。 如何使用 SOP 组合执行器件的出厂复位。 这样,出厂映像就开始在电路板上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在之前的 Uniflash 编程中启用了恢复出厂设置(常规设置-> 恢复到出厂映像 SOP =启用),   则在重置期间将 SOP 设置为011时,设备将恢复为出厂默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后使用 CCS 软件对其进行编程。 常规设置如所附图像中所示。

    我们关闭了器件、使 SOP 至011再次插入、并按下复位按钮。


    我已签入终端(应用程序),但设备上没有运行出厂映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上次编程使用的 MCU 映像是什么?

    它是否是有效(功能性)代码?

    您是否能够使用调试器下载和执行代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个 MCU 映像已加载 SPI 主器件示例代码。 它正在工作(正常工作)。 在终端中、它能够使用相同的调试探针显示数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用 CCS 调试器?  

    当您说 SPI 主器件已加载时、我假设您的意思是将其编程到外部闪存(而不是使用调试器加载到内部 XIP 闪存)。

    似乎电路板因某种原因受损。

    我将需要就 后续步骤进行协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kobi、

    这是我们在 CCS 调试器中得到的错误。

    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、
    对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。(仿真封装9.3.0.00058)。

    从 SDK 导入的 SPI 主设备示例代码。 它被编程为与外部 SPI 外设通信、与闪存无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是问应用程序的功能、而是问您将其下载到器 件的方式(您是否使用了 uniflash / CCS "Flash"选项将应用程序写入外部闪存、或者您是否使用了仅写入内部闪存的 CCS "Debug"选项)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们始终在 CCS 软件中使用"Flash"选项、从未使用 Uniflash 软件下载过。 因此、我们始终对外部闪存进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的(只需说明一下、使用 CCS "Flash"与使用 Uniflash 相同-两者都对外部闪存进行编程。 CCS"Debug"(绿色的"bug"图标)将 MCU 映像直接写入内部 XIP 闪存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    只是一个简短的评论...

    • 从我的角度来看、它看起来像是损坏的硬件。 您的电路板的功耗如何?
    • 将自己的映像刷写到 sFlash 中后、OOB 的出厂默认功能将不再为您提供帮助
    • 老实说、我在该论坛上多次读到 LaunchPad 因连接错误的外部硬件而损坏。 由于您使用的是 SPI 外设、我假设您连接的是外部 SPI 器件。 请注意、CC32xx 引脚不能承受5V 电压。
    • XDS110 UART 的正常功能您可以通过环回引脚 RX、TX 和终端软件进行检查

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi 和 Jan 的支持。

    电源 LED D4、指示何时为电路板提供3.3V 电源始终开启。

    我们连接的 SPI 外设的工作电压为3.3V、我们已经下载了代码并多次使用相同的外设进行检查。 我们还能够从 SPI 外设接收数据。

    我使用  终端软件通过环回引脚 RX、TX 检查了 XDS110 UART、它是否正常工作。

    期待您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路板的功耗(在 SOP 模式1-0-0下)如何? 也许您可以检查 CC_nRESET 引脚的状态示波器(您可以看到在 Uniflash 连接尝试期间切换复位)。

    • 如果跳线配置正确(特别是 J10、J11、J12、J13、J16)... 您能提供 LP 的真实照片吗?
    • 并设置 SOP 模式(2-1-0) 1-0-0
    • 您的 XDS110 UART 正常工作(您已经检查过)
    • LED D4亮起
    • 而您的无法通过 Uniflash 进行连接、并出现超时错误
    • 我认为唯一的解释是您的硬件因某种原因而损坏(可能是模块本身)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    将 SOP 位置设置为100后。

    我们在 Uniflash 连接尝试切换期间检查了 nReset。

    我已附加 launcpad 图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SOP 模式1-0-0下、您的电路板消耗了多少电流?

    我看不到您的 LP 或跳线配置有任何明显的错误。 唯一的想法是该模块因某种原因而损坏。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan  

    在 SOP 模式下、1-0-0电流消耗为0.79mA。

    在 SOP 模式下、0-1-0电流消耗为0.78mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种消耗看起来正常。 我不知道接下来应该检查什么。 也许您可以在跳线行目视检查焊点是否有裂纹、但我看不到取得成功的巨大机会。

    我认为您的 LP 已损坏、但请等待 Kobi 的确认。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意1月

    我仍在检查 我们是否可以在这里执行其他操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、kobi、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 在 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 中查看客户退货政策

    我认为在这个电路板上没有其他可尝试的东西。

    BR、

    Kobi