This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:射频 PCB 指南

Guru**** 2559530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1005011/cc3220r-rf-pcb-guidelines

器件型号:CC3220R
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC2650

大家好、

我们在 PCB 上放置了2个射频电路、即 Wi-Fi 和蓝牙。

Wi-Fi IC 器件型号: CC3220RM2ARGKR

蓝牙 IC 器件型号: CC2640F128RGZR

PCB 计划:电路板尺寸为:80mm x 60mm、层数:4层 FR4 PCB、厚度:1.6mm、覆铜厚度为1oz

请建议 将这些 IC 和相关天线电路放置在 PCB 上的指南、并建议实施的参考设计。

由于我们同时拥有 Wi-Fi 和蓝牙、并且两者可能同时打开、是否会出现任何问题? 如何避免、请提供帮助。

谢谢、

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    同时使用两个2.4GHz 无线电可能会出现问题(取决于电路板和外壳设计)。

    您应将设计切换到 CC3230 QFN 或 CC3235 MOD。 因为有器件支持与其他2.4GHz 无线电(例如 BLE)共存。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢您的快速回复。

    小幅校正:

    我们的要求是:在任何时候都有 WiFi 或 BLE、即一次只能打开一个射频无线。

    请向我们提供将其放置在 PCB 上的射频布局指南。

    谢谢、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我不知道涉及您的案例 MODA + BLE 的任何布局指南。 但是、如果一次只有一个射频器件处于活动状态、则应遵循每个器件数据表中的射频布局建议。 在本例中、仅是 BLE 天线的问题位置。 天线的位置应确保 WiFi 和 BLE 天线之间不会有负载。 详细说明可为您提供 TI 工程师。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的详细信息。  

    我正在检查在单个 PCB 上是否有任何具有任何单独 WiFi 和 BLE 芯片的参考设计、但无法找到。  

    如果有任何参考设计/电路板、请检查并提供详细信息。

    谢谢、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我记得、有一个旧的公共参考设计采用 CC2650 + CC3200 -TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关。 但我认为此设计不能满足您的要求。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    另请 参阅此处的 CC323x + CC26x2 Coex 设计

    BR、