This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, MSP432E401Y, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1004672/cc3135-wi-fi-forum

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: MSP432E401YCC3100CC3200

您好!

我将 CC3135与 MSP432E401Y 搭配使用。 我希望有一个简单的 html 页面、该页面将包含在 CC3135中。 在此页面中、我使用用户令牌、如"_sl_G_u11"。 但它不起作用。

在执行过程中,我永远不会进入 callbuck:  

SimpleLinkHttpServerCallback (slNetAppHttpServerEvent_t *pHttpEvent、

                 slNetAppHttpServerResponse_t *pHttpResponse)

您是否知道为什么请这么做。

Tharick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Tharick、

    主机用户令牌用于我们的第1代器件(CC3100和 CC3200)中的 HTTP 服务器、但令牌在我们的最新器件(包括 CC3135)中是旧的。 CC3135支持 RESTful API。 《CC3x20、CC3x3x NWP 编程人员指南 》的第9.4节对此进行了介绍、并将其用于指南中的其余 HTTP 服务器片段。 RESTful API 的事件处理程序是 SimpleLinkNetAppRequestEventHandler。 您可以 在 SimpleLink Academy Portable + Wi-Fi 实验室中找到相关示例代码 (该实验室适用于 CC3235、但源代码和步骤非常相似)。

    CC3135主机驱动   程序中有一个用于主机令牌的旧事件处理程序、但名称更改为 SimpleLinkHttpServerEventHandler。 第1代主机驱动程序也有其他更改。 除非您从 定制 CC3100应用程序进行迁移、否则我建议您使用 RESTful API 而不是 主机令牌。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回答。

    不过、我们有点困惑。

    您解释说令牌是传统的、我们应该按照编程人员指南的第9.4节使用 RESTful API。 当我们看一下名为 RESTful API 处理的第9.4章时、该章仅介绍令牌...

    请您澄清您的答案。

    此致。

    Tharick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tharick、

    抱歉、第9.4节讨论了设备令牌、您答对了。 这些器件令牌非常有用、因为它们是可由网络处理器在不唤醒主机 MCU 的情况下处理的资源。

    对于需要与主机连接的请求、请参阅9.7主机 HTTP 请求处理部分。

    此致、

    Sarah