This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL18xxMOD WiFi/BT 共存问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1004903/wl1837mod-wl18xxmod-wifi-bt-coexist-questions

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

我们使用 WL1835MOD (并计划尽快切换到 WL1837MOD)开发中的新产品。  我们在2.4 GH SISO 模式下使用启用了 BT 的设备,因此,我们希望确保正确启用/配置共存功能,并希望进一步了解这种功能的工作方式。  

 

  1. 您是否有任何 TI 文档可以让我了解如何启用/调整此共存功能–我在文档中看到了如何启用此功能,这一点并不清楚。

请注意,wlconf 脚本会输出一些看起来相关的数据(参见下文),但我不确定这是否相关…

core.fm_COEX.enable = 0x01

core.fm_COEX.swallow_period = 0x05

core.fm_COEX.n_divider _fref_set_1 = 0xff

core.fm_COEX.n_divider _fref_set_2 = 0x0c

core.fm_COEX.m_divider _fref_set_1 = 0xFFFF

core.fm_COEX.m_divider _fref_set_2 = 0x0094

core.fm_COEX.COEX_PLL_稳定化 时间= 0xffffffff

core.fm_COEX.LDO_稳定化 时间= 0xFFFF

core.fm_COEX.fm_sared_band_margin = 0xff

core.fm_COEX.swallow_clk_diff = 0xff

  1. 当我们将 BT 模块置于 BT 测试模式以进行 FCC/BT SIG 测试时、会发生什么情况?  这是否会禁用共存和关闭 Wi-Fi、或者天线端口访问是否仍然是每个函数访问的时域?
  2. Wi-Fi FCC 模式(校准器 PLT 模式)的同一个问题–如果我们将模块置于此模式、这会禁用 COEX、还是仍然开启?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 COEX、请确保客户正在运行8.9.0.0.86或更高版本的固件

    我们不希望客户修改任何 COEX 参数,也不提供这些变量的文档。

    我假设用户将分别为 WiFi 和 BT 运行 PLT 测试。

    最棒的

    Saurabh