This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:FCC/IC/CE 认证要求

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1003696/cc3120mod-fcc-ic-ce-certification-requirements

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!  

我在我的器件上使用 CC3120MOD (Wi-Fi 模块)。 这是我第一次对器件进行 FCC/IC/CE 认证。 请帮助理解以下内容:-

1) 1)尽管该模块已通过 FCC 认证、但仍需要针对无意发射进行额外测试? 是/否?  

2) 2)如果需要其他测试、这与常规认证有何不同?  

3) 3)我们是否允许使用天线列表中提到的天线以外的其他天线?  
如果我们使用差分天线、还需要执行什么其他测试?  

4) 4)如果器件正在使用 CC3120模块和推荐的天线? 是否需要其他认证/测试、或者我们是否可以使用与 CC3120模块相同的 FC 认证?  


请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供有关功率级别、使用的调制和我们打算使用的天线的更多信息。  
    所有3种调制类型分别为1 DSSS、6 OFDM 和54 OFDM、功率级别设置[6]、最大值为12dBm。  

    天线: https://www.molex.com/pdm_docs/as/AS-47948-001-001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    1、2和4)是的、我认为您需要进行完整的无意发射测试以及 一些射频点检查、如辐射杂散发射和传导功率验证。

    3) 3)是的、您可以使用其他天线、但它不能超过列表上天线类型的增益。 例如、如果您计划使用芯片天线、则增益不能超过2.5dBi。

    我建议您向测试机构确认。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Seong 的快速回复、

    一个后续问题,因此与我的用例相比,TI 模块获得了更高功率级别的认证(见下面的附件):-

    提供有关功率级别、使用的调制和我们打算使用的天线的更多信息。  
    所有3种调制类型分别为1 DSSS、6 OFDM 和54 OFDM、功率级别设置[6]、最大值为12dBm。  

    天线: https://www.molex.com/pdm_docs/as/AS-47948-001-001.pdf

    上述天线的峰值增益为~3dBi,这是否意味着在使用低功耗时不允许/或非法将上述天线与模块配合使用?  

    请帮助理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、

    我认为情况确实如此、但同样、请咨询您的测试机构进行确认。

    谢谢、