This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:如何判断我的1831模块是 BLE5.1还是4.2?

Guru**** 2512705 points
Other Parts Discussed in Thread: WL18XX-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1004166/wl1831mod-how-can-i-tell-if-my-1831-modules-are-ble5-1-or-4-2

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL18XX-BT-SP

识别 BLE 版本...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是固件补丁(服务包)使其符合 BT5.1标准。 加载服务后、可以使用'HCI_READ_LOCAL 版本'命令获取版本详细信息。

    https://www.ti.com/tool/WL18XX-BT-SP

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、感谢您的回答、这是有道理的。 但是、单位在现场、这并不容易。 在某种程度上、人们会认为模块出厂时安装了5.1、并且可能有一些物理方法可以识别。 还是由用户安装4或5? WL18xx-BT-SP 未提及 BT 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    Service Pack 发行说明中提到了支持的核心 BT 规范。 对于4.6 SP 版本、它提到了对 BT5.1的支持

    谢谢