This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:AT 命令错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1004599/cc3220moda-at-command-errors

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3120

您好、香榭丽舍

客户正在使用 CC3220MODASF、在运行"AT+WlanScan=0、5"后、错误显示为"ERROR:Process command、-2073"。

请您帮助了解此错误信息的含义吗? 他们如何在命令中编写此内容以获得正确的结果?

这是他们第一次 使用 AT 命令、他们发现这很困惑、因为 AT 命令用户指南文档中只有命令说明、但其中没有详细示例和说明的配置过程。

是否有 AT 命令的详细指导?

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AT 命令基本上反映了 simplelink API。

    因此、大多数错误代码(与 AT 命令实现无关)都可以在 source/ti/drivers/net/wifi/error.h 中进行检查

    例如、-2073是 get_network_list_EAGAAIN (#define SL_ERROR_WLAN_GET_network_list_EAGAAIN (-2073L))、这意味着当前正在进行扫描、您需要再次调用命令(最好具有较短的延迟)。 一旦列表 可用、它将成功返回、

    我们熟悉示例的差距。 在选择器件接口时、AT 命令不应成为首选。 但它可以从外部主机快速启动(无需驱动程序移植)器件、SDK 示例可用作如何使用 API 的参考(基本上、每当 SDK 应用调用 SL 命令时、应存在等效的 AT 命令)。

    为什么客户更喜欢使用具有 AT 命令的 CC3220、例如使用 CC3120 (提供驱动程序和示例的位置)?

    BR、

    Kobi