This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1003875/cc3220s-launchxl-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

您好!

我正在使用 LAUCHXL 上的 AT 命令图像并与主机串行终端通信。 "AT+GET=Status、WLAN"的响应为空。

答复如下:

AT+Get=Status、WLAN

+获取:

好的

您能否帮助我解释 status 命令以及如何通过 AT 命令定期验证 WLAN 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否能够运行其他命令?  

    您之前是否致电过 AT+Start?

    如果您从调试器(例如 CCS)运行 atCommand,则可以在 sl_DeviceGet ()上放置一个断点,并按照对 UART 的响应路径进行操作。

    如果您提供了使用的命令序列、我将能够自行验证。

    BR、

    Kobi