This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1003542/cc3235modsf

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要查看一个监听器日志才能了解这一点。

    我们不熟悉此 AP 、因为它会引入新的互操作性问题。

    我们熟悉 一些 AP 如何尊重 PS 轮询的一个问题。  请尝试"无 PS 轮询"配置(请参阅  https://www.ti.com/lit/swru455中"4.3.2.2设置常规 STA 参数"下的详细信息)。 这假定您为 WLAN 启用睡眠(您还可以尝试将 WlanPolicy 更新为 sl_WLAN_Aways_on_policy 以更好地关注问题)。

    NWP 日志(请参阅 编程人员指南第20.1章中的说明-请参阅上面的链接)也可以提供有关此内容的一些信息(尽管我们似乎错过了重新密钥消息、因此可能无法访问 NWP)。

    您在错误发生之前或之后是否收到任何 A-SYNC 事件(在 SimpleLink...倍压器中)。

    BR、

    Kobi