请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235SF 您好!
我们目前正在尝试使用 CC3235SF 上的 Web 服务器并使用自定义网页。
是否可以修改默认网页以加载另一个 EAP-TLS 连接的证书?
(可能使用 POST 查询?)
此致、
特奥多尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Theodore、
默认页面为 index.html。 如果您将文件 www/index.html 加载到文件系统中、HTTP 服务器将在 ROM 之前的文件系统中检查此文件名(请参阅 NWP 用户指南的第9.6.1节"获取请求搜索顺序")。
听起来您正在尝试完成本地 OTA 更新。 请参阅 SDK 示例 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHQEITy7hJ3KKFnYBLkIag__fc2e6sr__LATEST
您可以使用证书用户文件创建 OTA 映像、也可以使用此示例中的文件上传作为参考。
此致、
Sarah