This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:从 CC3220SF 移植到 CC322OR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220R, UNIFLASH, CC3220S, CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1003427/cc3220r-porting-from-cc3220sf-to-cc322or

器件型号:CC3220R
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASHCC3220SCC3230SF

您好!

我的一位客户向我提出了一个问题:

我们必须在 CC3220R 上为 CC3220SF 运行现有项目(相同的外部引脚)。

获取为 CC3220SF 构建的二进制文件(mcuflashimg.bin)并在为 CC3220R 配置的 UniFlash 项目中使用是否足够了?

只是尝试过它、它不起作用。 我们使用 SDK 1.60.04、自述文件中说它支持 CC3220xx。

但我不确定它是在引导加载程序阶段还是在我们的程序中崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 这是不可能的。 链接 CC3220SF 的二进制文件、以便从 XIP 闪存执行。 但 CC3220S (CC3220R)器件需要链接二进制文件以便从 RAM 执行。

    您需要更改 CC3220S (CC3220R)的链接器文件、然后重新编译。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供相关信息、我们还有一个关于 CC323XSF 的问题:

    在 SimpleLink CC32xx SDK 5.10.00.02发行说明下(TI.com)

    提到3235SF、但没有提到3230SF

    我想验证该 SDK 是否支持 CC3230SF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 CC3230受 SDK 5.10支持。 CC3230使用与 CC3235完全相同的 ServicePack。

    1月