This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无法使用 x509自签名证书连接到 Azure IoT Hub

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1003420/cc3220sf-launchxl-cannot-connect-to-azure-iot-hub-using-x509-self-signed-certificates

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我使用的是 SDK 的以下版本:

Azure CC32xx IoT 插件:4.10.01.01

Simplelink CC32xx SDK:4.10.00.07

我尝试使用为自签名证书创建的设备 ID 来运行物联网集线器客户端示例 MQTT 示例、方法是提供相应的连接字符串和证书。

我已使用  IoTHubDeviceClient_LL_setOption  设置 X509Certificate 和私钥。  

但设备无法连接到物联网集线器。

我能否知道为 CC3220SF 提供的 Azure IoT 插件是否支持 x.509证书? 如果是、您能不能帮助我使用 x509个自签名证书连接到物联网中心。

注意: 我还尝试运行 HTTP 示例、但该示例也无法连接。

谢谢、

Kishore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    如果您尝试使用 Azure 和自签名证书的相互身份验证、请参阅 此答案

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回答。 但这不是我要找的。  

    我现在可以解决这个问题。

    谢谢、

    Kishore。