Thread 中讨论的其他器件:CC3220SF、 CCStudio、 SysConfig
我对 CCS 有些陌生、因此我不知道该如何解决问题。 我已为 CC3220SF Launchpad 导入网络终端示例程序并进行编译、但无法将其加载到目标硬件中。 CCS 报告无法与 XDS110通信。 但是、我可以手动完成"测试连接"过程、该过程会反复通过、表明硬件似乎正常。 但是、在我尝试将编译的工程加载到器件中后、此过程未通过-我需要先拔下并重新插上。 该错误提示了一个驱动程序问题、因此我想知道 CCS 中用于"测试连接"诊断的驱动程序与用于加载已编译工程以进行调试的驱动程序之间是否存在差异。 CCS 版本:10.2.0.00009 、已应用最新更新。
如果我能做任何测试或建议来解决这一问题、我将不胜感激。
下面是错误日志中显示失败进程的摘录:
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2021-05-17 11:33:17.718
!消息在1.38秒内索引'network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS'(16个源、112个标头):7、940个声明;19、772个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;23个未解析的名称(0.083%)
!Entry com.ti.ccstudio.debug 4 0 2021-05-17 13:39:41.526
!消息“com.ti.ccstudio.debug'”记录了内部错误。
!堆栈0
java.util.concurrent。ExecutionException:org.json.JSONException:无法打开 USB 设备-确保已安装驱动程序(libusb_error_access)
java.util.concurrent.CompletableFuture.reportGet(Unknown 来源)
java.util.concurrent.CompletableFuture.get(Unknown 来源)
com.ti.ccstudio.debug.service.ApplicationService.getConnectedDebugProbes(ApplicationService.java:296)
com.ti.ccstudio.debug.service.ApplicationService.detectXDS110ConnectedProbes(ApplicationService.java:356)
com.ti.ccstudio.debug.service.ApplicationService.initDebugger(ApplicationService.java:418)
com.ti.ccstudio.debug.service.ApplicationService.access$0(ApplicationService.java:408)
com.ti.ccstudio.debug.service.ApplicationService$ThreadContextCache.retrieve(ApplicationService.java:136)
com.ti.ccstudio.debug.dsf.extensions.concurrent.DataCache.wait(DataCache.java:59)
com.ti.ccstudio.debug.service.ApplicationService.getCpuBeingDebugged(ApplicationService.java:1057)
com.ti.ccstudio.debug.launch.CCSLaunchDelegate$2.execute(CCSLaunchDelegate.java:139)
org.eclipse.cdt.dsf.concurrent.Query.run(Query.java:179)
java.util.并 发.executiper$RunnableAdapter.call(Unknown 源代码)
java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown 来源)
在 java.util.concurrent。ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$201 (未知来源)
在 java.util.并 发.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(Unknown 源代码中)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown 来源)
在 java.util.并 发.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown 源代码中)
java.lang.Thread.run(Unknown 来源)
原因:org.json.JSONException:无法打开 USB 设备-确保已安装驱动程序(libusb_error_access)
com.ti.cloudagent.communication.JSONInterface.handleError(JSONInterface.java:211)
com.ti.cloudagent.communication.JSONInterface.handleMessage(JSONInterface.java:153)
com.ti.cloudagent.communication.JSONInterface.handleIncoming(JSONInterface.java:134)
com.ti.cloudagent.communication.JSONInterface.access$000(JSONInterface.java:18)
com.ti.cloudagent.communication.JSONInterface$1.run(JSONInterface.java:31)
(笑声) 再增加一个
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2021-05-17 13:39:41.956
!消息 DS_ERROR:IcePick_C:Error initializing emulator:(error -260 @ 0x0) An attempt to connect to the XDS110 failed.(正在初始化仿真器时出错:(错误-260 0x0)尝试连接到 XDS110失败。) 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以了解相关说明。 (仿真包9.3.0.00042)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2021-05-17 13:39:42.311
!消息 DS_ERROR:Error initializing emulator:(初始化仿真器时出错
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
以获取说明。
(仿真包9.3.0.00042)
此致
Scott