This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:未记录的引导加载程序命令

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1003185/cc3235s-undocumented-bootloader-commands

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在开发一个定制板、它将具有板载 USB、允许在不使用 OTA 的情况下进行固件更新。

使用 USB 监听器、我可以看到从 Uniflash 发送的各种命令未出现在引导加载程序文档 SWPA231 2019年1月中

我可以猜测其中一些人做了些什么、但希望确认另一个、尤其是他们是否有必要成功更新图像。  为了清晰起见、我省略了00 CC ACK 数据包

命令0x3a (似乎是"获取 MAC 地址")

命令:00 07 3a 3a 00 00 00 00 00 00

响应:00 08 4D 90 E2 02 86 ef 64

命令0x37 (尚未进行管理的 GO 猜测)

命令:00 03 37 37

响应:00 26 dc 10 00 04 00 01 5e 00 10 00 15 02 6a 02 7d 00 f0 01 00 ff 38 04 b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 00 13 00 00

命令0x31 (不受管、请猜这个)

命令:00 07 33 31 00 00 00 00 02

响应: 00 0A 14 10 00 04 00 00 C2 28 16

除上述内容外、我还看到以0x2a (即'*')开头的各种命令和响应、我认为这些命令和响应是 Uniflash 和 XDS 之间的专用通信-在我的用例中、我可能不需要知道它们的用途、 但如果有一份文件,也许你可以向我指出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有说明其他引导加载程序命令的文档。 但如果您想了解、Uniflash (映像创建器)由 Python 编程并编译为二进制文件。 我想我不需要说更多...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “一个节点和一个盲棒一样好;)'正如约翰·克莱塞所说的-非常感谢您的提示