主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我正在开发一个定制板、它将具有板载 USB、允许在不使用 OTA 的情况下进行固件更新。
使用 USB 监听器、我可以看到从 Uniflash 发送的各种命令未出现在引导加载程序文档 SWPA231 2019年1月中
我可以猜测其中一些人做了些什么、但希望确认另一个、尤其是他们是否有必要成功更新图像。 为了清晰起见、我省略了00 CC ACK 数据包
命令0x3a (似乎是"获取 MAC 地址")
命令:00 07 3a 3a 00 00 00 00 00 00
响应:00 08 4D 90 E2 02 86 ef 64
命令0x37 (尚未进行管理的 GO 猜测)
命令:00 03 37 37
响应:00 26 dc 10 00 04 00 01 5e 00 10 00 15 02 6a 02 7d 00 f0 01 00 ff 38 04 b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 00 13 00 00
命令0x31 (不受管、请猜这个)
命令:00 07 33 31 00 00 00 00 02
响应: 00 0A 14 10 00 04 00 00 C2 28 16
除上述内容外、我还看到以0x2a (即'*')开头的各种命令和响应、我认为这些命令和响应是 Uniflash 和 XDS 之间的专用通信-在我的用例中、我可能不需要知道它们的用途、 但如果有一份文件,也许你可以向我指出吗?