This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:AT 命令示例项目可用于生产

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1002883/cc3235modsf-at-commands-example-project-ready-for-production

器件型号:CC3235MODSF

您好!


我们希望将 AT 命令示例 projet 用于我们的生产产品。

它只是一个示例项目,还是在没有对生产进行任何更改的情况下是可行的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望将 CC3235MODSF 用作纯粹的 Wi-Fi 网络处理器、而不使用任何 GPIO 或其他外设、那么可以将 AT 命令示例视为已准备好投入生产。

    我建议您执行测试、以确保您的主机器件的应用能够在 CC3235上的 AT 命令实现中正常工作、但在功能方面、我不会看到按原样获取 AT 命令项目的任何主要问题。

    此致、

    Michael