This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF 兼容串行闪存器件

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1002834/cc3235sf-cc3235sf-compatible-serial-flash-devices

器件型号:CC3235SF

尊敬的 TI:

我检查 了与 cc3x3x 兼容的串行闪存器件 、但不知道这些闪存器件是应该 替换内部32MB (打开模块并对其进行拆分)、还是可以将其添加到模块外部并将其连接到 SPI 引脚(13、14、15和17) 并保持内部32MB。

BR、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    SPI 引脚(FLASH_SPI_)用于 CC32xxMOD 的生产编程。 您无法将外部 SPI 闪存连接到这些引脚。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    那么、外部闪存可以连接到哪里? 在模块内部?

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    也许您可以打开模块 CAN、移除 SPI 闪存并焊接新闪存。 这不是推荐的方法。 但我知道几乎没有最终用户能够做到这一点。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    串行闪存指南为 CC32xx IC 器件提供了建议、这些器件不像模块那样随附32MB 外部串行闪存。 我们不支持修改后的模块。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan、Sarah、

    有道理。 谢谢:)

    BR、

    布拉希姆