This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:添加了一个外部1Mbit 闪存

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC3235MODS, CC3200, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1002205/cc3235mods-add-an-external-1mbit-flash

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3235S

尊敬的 TI 员工:

是否可以向 CC3235MODS 模块添加外部闪存以执行 CC3235MODSF 中的1Mbit 代码?

我问的原因是 CC3235MODSF 缺货、因此我想将 MODS 与可执行闪存一起使用。

BR、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    遗憾的是、CC32xx 器件无法支持来自外部闪存的 XIP。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    对于大于256KB 的应用、是否有任何具有 MODS 的替代解决方案?

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    您可以将应用程序拆分为多个部分、并将这些部分从 sFlash 加载到 RAM 中、以便在运行时执行。 此方法的示例可在 CC3200 SDK 中找到(示例 DYNAL_lib_loader)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    CC3235有任何示例、我没有任何 CC3200硬件来测试它。

    否则、您能否提供更多详细信息、说明如何将代码拆分为多个部分?

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    CC3235或 CC3220器件没有此类示例。

    您不需要 CC3200硬件。 如果此方法适合您的应用、您应该检查该示例并根据它们创建自己的实现方案。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    哪个文件必须小于256KB? 它是 CCS 在 Project_Folder/MCU+Image/中生成的.bin 吗?

    我可以看到、对于诸如 Network_terminal 之类的较大应用程序、代码大小仅为143KB。 因此、大小 很少超过256KB、对吧?

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    对于 CC3235S 器件、您具有256KB RAM。 该 RAM 用于代码执行、所有其他 RAM 材料也需要安装(堆栈、堆、缓冲区、变量等)。 如果您的代码将具有256KB、则 RAM 中不会有任何变量空间。

    这取决于大代码的含义。 您可以 在此处阅读有关存储器要求的一些想法

    1月