This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:有关 TCP-IP 吞吐量(TI EVM)的查询

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, MSP-EXP432E401Y, CC3135MOD, CC3135, SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1002423/cc3135-inquiry-about-tcp-ip-throughput-ti-evm

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP432E401Y、、、 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

您好、专家

我们的客户对 CC3135MOD 感兴趣、他们 现在使用 BOOSTXL-CC3135/MSP-EXP432E401Y 板对其进行评估。

客户使用 CC3135作为 AP、他们在特定周期向客户端传输1000字节数据。 最近、他们注意到、在大约15秒的周期内、通流速会降低。 因此、客户想知道观察到这种行为的原因。 请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

如果客户应该进行任何配置、请告知我们。

我总结了他们的询问并附上了(e2e.ti.com/.../CC3135MOD_5F00_Evaluation_5F00_Result.pdf)。  如果您需要监听器日志、客户将能够共享此日志。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    您的客户应检查如何设置 WLAN 扫描策略。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    感谢您的评论。 客户正在使用 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN、他们似乎没有修改除 IP 配置之外的源代码。 我是说、客户几乎默认使用 SDK。 关于“WLAN 扫描策略”,客户应如何检查它? 此设置是否有任何标志?

    请您详细说明一下吗?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    我不确定策略设置的默认 WLAN 扫描间隔是多少。 有关 WLAN 扫描的详细说明、请参阅SWRU455的第4.7章。 请确保您的客户使用 CC3135MOD 内的最新 Service Pack。

    如果可能,您的客户可以捕获 NWP 日志(SWRU455第20章)以及来自空气嗅探器的日志。 这些日志可以提供系统内部发生的情况的详细信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的评论。 我正在请求客户分享  NWP 日志/空气嗅探器。

    此致、

    宫崎