This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX 认证:射频/EMI 测试所需的硬件:WL1837MODCOM8I + WL18XXCOM82SDMMC +?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, WL1837MOD, WL1837MODCOM8I, WL18XXCOM82SDMMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1002199/wl18xx-certification-required-hardware-for-rf-emi-testing-wl1837modcom8i-wl18xxcom82sdmmc

器件型号:WL18XX-认证
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358WL1837MODWL1837MODCOM8IWL18XXCOM82SDMMC

我有一位客户希望在韩国验证 WL1837MOD。   该实验已要求提供评估板和控制软件。  阅读 WL18XX 认证文档、"TI 无线工具"用户指南推荐上述两个硬件项目以及"COM8板"。  这是 AM335x 评估模块(TMDXEVM3358)吗?  我想验证一下、因为 EVM 的成本是995美元。

是否支持将 PC 用作主机并通过 USB 连接 到 WL18XXCOM82SDMMC 和 WL1837MODCOM8I 以在实验室环境中进行 RF/EMI 测试(不将 EVM 作为主机)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    WL1837MOD COM8板是 WL1837MODCOM8I 评估模块。 有两个选项:

    1. 如果您使用 Linux 驱动程序/校准器工具 进行射频测试、请将此 COM8板连接到 AM335x 评估模块。
    2. 将此 COM8板连接到 WL18XXCOM82SDMMC 以使用 TI 无线工具进行射频测试。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    只需确认一下、在上面的选项2中、我能够通过 USB 连接从 PC 运行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    没错。

    BR、