This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:WPA-EAP TLS 示例

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998849/cc3235sf-wpa-eap-tls-example

器件型号:CC3235SF

你好!

我们正在为需要 EAP-TLS 身份验证的项目评估 CC3235SF LP。 在 CCS 导入示例菜单中、我找不到 WPA Enterprise 示例-非常感谢您提供任何帮助!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、SDK 中没有专用的 WPA 企业示例。 但是,在网络终端示例中,内置了 WPA 企业功能。 我建议您导入该示例并使用 wlanconnect 和 addprofile 命令测试 WPA 企业功能。

    我在这里有一些关于如何将该示例与 WPA-ENT 结合使用的说明:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/900299/compiler-cc3235s-how-to-config-cc3235s-enterprise-wifi/3329939#3329939

    请注意、您需要首先将客户端证书+密钥和根 CA 证书刷写到 CC3235中。 有关更多信息、请参阅 NWP 用户指南的第4.3.3.2节: www.ti.com/lit/swru455

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的帮助! 您能否确认可通过链接访问 NWP UG? 在我看来、链路可能会断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我似乎可以访问该链接。 NWP 用户指南的完整标题为"SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南"。 如果您在所选的搜索引擎中搜索该内容、您也应该会获得指向该内容的链接。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢、在出现大量服务器错误后、我能够整理文档。 4.3.3.2中有:
    "仅支持一个企业配置文件。 在添加配置文件之前、请将证书文件写入以下各项
    系统文件:
    –/sys/cert/ca.der -用于服务器身份验证的 CA
    –/sys/cert/client.der -如果服务器请求客户端身份验证,则可选
    –/sys/cert/private.key -可选,如果服务器请求客户端身份验证"

    在网络终端示例中、我只看到"用户文件"文件夹、但没有 SYS/cert 我不确定我是否在正确的轨道上、或者示例文件夹结构自文档发布以来是否发生了变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 WPA-EAP 是一种非典型的网络设置、默认情况下、在 SDK 示例中不会将其添加到用户文件中。 为了添加到用户文件中、只需在用户文件中创建新文件夹即可创建 sys/cert 文件结构。 此处提供了一些说明:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIAEL8ziVI8bmN94gWII8w__fc2e6sr__LATEST

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉,我需要一些时间来理解这个概念。 我在用户文件文件夹中创建了 sys/cert 文件夹。 我放置了由我生成/签名的 ca.der、client.der 和 private.key 文件。 我重建了网络终端项目并将其刷写到3235 SF LP 板。 在终端中、我尝试了以下操作:

    wlanconnect -s "MikroTik"-t WPA -ent "demo_user"-p "12345678"

    请注意、密码只是使命令生效的虚拟密码。

    设备回复说:

    [WLAN ERROR]设备与 AP 断开连接:、
    BSSID:0:0:0:0:0:0

    半径日志为:

    (0)找到的 Auth 类型= EAP
    (0)#正在从文件/etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default 执行组
    (0)验证{
    (0) EAP:错误:EAP-Identity 未知
    (0) EAP:身份未知,验证失败
    (0) EAP:处理程序失败
    (0)[EAP]=无效
    (0)}#验证=无效
    (0)验证用户失败
    (0)使用授权后类型拒绝
    (0)#正在从文件/etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default 执行组
    (0)认证后类型拒绝{
    (0) attR_filter.access_reject:展开%{User-Name}
    (0) attr_filter.access_reject:->\000\000\000\000\000\000\000\000\000
    (0) attr_filter.access_reject:第11行的默认匹配项
    (0)[attr_filter.access_reject]=已更新
    (0) EAP:错误:EAP-Identity 未知
    (0) EAP:身份未知,验证失败
    (0) EAP:无法获取处理程序、可能已删除、无法插入 EAP-FAST
    (0)[EAP]= NOP
    (0)策略 remove_reply_message_if_EAP{
    (0)如果(&Reply:EAP-Message &&Reply:Repler-Message)为{
    (0)如果(&Reply:EAP-Message &&&Reply:Reply-Message)->错误
    (0)否则{
    (0)[noop]= noop
    (0)}# else = noop
    (0)#policy remove_reply_message_if_EAP = noop
    (0)}#认证后类型拒绝=已更新
    (0)延迟响应1.000000秒
    在0.3秒内唤醒。
    (0)(0)丢弃来自客户端 demo_user 端口41002的重复请求- ID:157、原因是响应延迟
    在0.6秒内唤醒。
    (0)(0)丢弃来自客户端 demo_user 端口41002的重复请求- ID:157、原因是响应延迟
    在0.3秒内唤醒。  

    EAP 身份可能有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看日志时,它看起来像 EAP-Identity (即用户名)是空的。

    您是否在网络终端中应用了所需的修复程序以确保正确复制 entusername? 演示代码中存在一个错误,其中缺少所需的 strcpy()。 您需要在解析器中使用以下代码:

        if(entUserName)
        {
            ConnectParams->secParamsEnt.UserLen = strlen(entUserName);
            ConnectParams->secParamsEnt.User = calloc(
                sizeof(uint8_t), ConnectParams->secParamsEnt.UserLen);
            strcpy(ConnectParams->secParamsEnt.User, entUserName);
            ConnectParams->secParamsEnt.AnonUser = NULL;
            ConnectParams->secParamsEnt.EapMethod =
                    SL_WLAN_ENT_EAP_METHOD_TLS;
            ConnectParams->secParams.Type = SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA_ENT;
            ConnectParams->dateTime.tm_year = DEVICE_YEAR;
            ConnectParams->dateTime.tm_mon = DEVICE_MONTH;
            ConnectParams->dateTime.tm_day = DEVICE_DATE;
        }

    请查看我在原始回复中链接的帖子、了解更多信息。

    请告诉我,在对网络终端示例进行调整后,您是否仍然收到“EAP-Identity 未知”消息。

    此致、

    Michael