This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash V3似乎对 CC3100BOOST 没有响应

Guru**** 2693345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100, UNIFLASH, CC3120, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1001495/uniflash-v3-seems-to-be-unresponsive-to-cc3100boost

主题中讨论的其他器件:CC3100MSP432P401RCC3100BOOSTUNIFLASHCC3120CC31XXEMUBOOST

您好!

我希望将 CC3100 SDK 服务包刷写到 CC3100BOOST 中。 我的 CC3100已堆叠至 MSP432P401R。  

在 Uniflash 中、似乎我已在 COM5上正确连接到板、但当选择"Get Version"时、我会在控制台中收到以下消息:

[12:14:21]开始 getversion 操作。
[12:14:21]信息:>执行操作:连接
[12:14:23]信息:设置中断信号
[12:14:24]信息:检测用于器件复位的 FTDI
[12:14:24]信息:>执行操作:断开连接
[12:14:24]返回操作 getversion。

从这一点可以明显看出、我没有收到任何引导加载程序版本、我认为连接不正确。

感谢您在这方面提供的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    要实现闪存、应 在 CC31XXEMUBOOST 上堆叠 CC3100BOOST。 您是否有这些板之一?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复。

    目前、我只有 CC3100BOOST 和 MSP432P401R MCU。

    实际上、我正在开发一门物联网课程、我们大学的 TI 代表推荐了这些电路板以及教育版 Booster Pack II

    是否有您可以指向我的 CC3100BOOST 开箱即用示例代码? 我正在尝试按照 "CC3100 SimpleLink Wi-Fi 和物联网解决方案入门指南"第3.2节中的建议更新 CC3100BOOST 的服务包。

    此致、

    Aidan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    虽然我们支持 CC3100、但我不建议在课程中使用它。 此器件使用较旧的软件、不使用最新版本的 UniFlash 或 Code Composer Studio。 CC3100 SDK 和服务处理器不会定期更新。 CC3100 SDK 也 是指 MSP432 SDK 的旧版本。

    我建议您 改为查看具有 SimpleLink Wi-Fi 插件的 CC3120 BoosterPack。 CC3120 BoosterPack 具有更新的文档和教程、包括 开箱即用体验

    对于任一器件、我强烈建议也获取 CC31XXEMUBOOST。 这是用于刷写 CC31xx 器件服务 ack、用户文件和配置的 BoosterPack。

    您还可以使用 MSP432 LaunchPad 板载 XDS110来刷写器件、但需要额外的跳线。 有关硬件设置、请参阅此帖子中的响应1c :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692364/cc3120boost-cc3120boost-msp-exp432e401y

    此致、

    Sarah