This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:便携式 WiFi + UART 显示屏

Guru**** 2561560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1001512/launchxl-cc3235sf-portable-wifi-uart-display

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SFSysConfig

您好!

我订购了新的 LaunchPad CC3235SF、并尝试了开箱即用示例。

它工作得很好。

我通过链接使用 HTTP 服务器创建可移植 Wifi 项目:

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHfto9f3C1hke4S8NSYRXQ__fc2e6sr__LATEST。

我可以刷写代码、一切都正常工作、但在 UART 显示屏上看不到任何启动代码或事件输出。

下面是我分步执行指令时所使用的代码的快照:

温度和 Web 浏览器工作正常、所以我预计没有问题。  

但是、为了完整起见、我复制并粘贴了这些更改。

等等。   

我的 SDK 版本为5.10.00.02

我的 CCS 是10.3.1.000003

我搜索并查看了该链接、发现该人有相同的问题。 我不知道他是如何解决的。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/818752/ccs-cc3200mod-ccs-cc3200mod-portable-wi-fi-display-display_open-display_type_uart-null-failed-to-open-display-module/3029908?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=portable%25252525252520wifi%25252525252520display#3029908

您能告诉我为什么 UART 终端在启动时不显示显示显示横幅消息吗?

谢谢、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘记提到的另一件事是、在我使用便携式 Wifi 之前、我还尝试了便携式设备、它对我来说工作正常。

    我可以在 UART 终端(Teraterm)上发送命令、并显示温度和清除屏幕。

    我不知道为什么便携式 Wifi 不适用于 UART 终端。

    谢谢、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、最后、我明白了。  Portable 项目中的 SysConfig 默认值选择了 XDS-UART。  现在、正如练习所说的、便携式 WiFi 添加了显示模块、将所有内容保留为默认值;猜猜猜猜、它添加了配置0以映射到未知的 UART、因为 XDS-UART 已被常规便携式项目使用。  这是一种困惑。  我刚刚重新映射并使它现在起作用。

    把它放在这里、以便任何新的公司都能意识到它...

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发布您的解决方案、Henry!