This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:封装与 CC3220SF 兼容

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1001153/cc3230sf-footprint-compatible-with-cc3220sf

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

关于与 CC3220SF 非常相似的新版本 CC3230SF Wi-Fi SoC、我有一些问题:

这两种 IC 封装是否兼容? 然后、我们可以在 PCB 上装配一个模型或另一个模型。

2.是否有任何 CC3230SF 开发板、如 launchpad-CC3230SF?  

3. 关于固件开发,这两种型号的 IC 之间是否有任何重要的区别? 还是只是对 SDK (NWP 的服务包)的更改?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong Zha、

    1. 是的、封装兼容、但   BLE 共存引脚可能有所不同。
    2. 不、没有 CC3230 LaunchPad。 如果您希望开始测试 CC3230的功能、我建议使用禁用5GHz 的 CC3235 LaunchPad。
    3. CC3220和 CC3230之间的 SDK 和主机驱动程序相同。 服务攻击有所不同、因为 CC3230包含我们的许多"第3代"功能。 另一个区别是使用 BLE 共存引脚。

    此致、

    Sarah