This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:文件传输期间出现 MSP432P401R + CC3120本地 OTA 错误

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1000912/cc3120boost-msp432p401r-cc3120-local-ota-error-during-file-transfer

器件型号:CC3120BOOST

您好!

我按照示例进行操作、并能够在启动时与 Web 服务器进行通信。

这看起来很好。

之后、我尝试上传了示例中列出的步骤序列生成的 tar 文件。

执行此操作时、我注意到 UART 控制台中存在一些错误。

请参阅附件。

大多数错误是-346 [sock error]。

您能否就可能出现的问题提供一些建议?

我按照该步骤多次重新生成.tar 文件。

谢谢、此致、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉此错误。 我需要检查确切的原因。

    这似乎不会影响上传到器件的操作。 您可以确认吗?

    它可能与将进度条信息发送回浏览器有关(请参阅 otaReportServerTask)。

    是否可以使用非安全连接进行测试? (请查看下面的示例代码)

    ota_report_server_restart:
        /* filling the TCP server socket address */
        sLocalAddr.sin_family = SL_AF_INET;
        sLocalAddr.sin_port = sl_Htons((uint16_t)OTA_REPORT_SERVER_PORT);
        sLocalAddr.sin_addr.s_addr = SL_INADDR_ANY;
    
        addrSize = sizeof(SlSockAddrIn_t);
    
    #if 1
        sock = sl_Socket(sLocalAddr.sin_family, SL_SOCK_STREAM, 0);
    #else
        sock = sl_Socket(sLocalAddr.sin_family, SL_SOCK_STREAM, SL_SEC_SOCKET);
        if(sock < 0)
        {
            UART_PRINT("[ota report task] Error openning socket, %d \n\r", sock);
            goto ota_report_server_restart;
        }
    
        status =
            sl_SetSockOpt(sock, SL_SOL_SOCKET,
                          SL_SO_SECURE_FILES_PRIVATE_KEY_FILE_NAME,
                          SSL_SERVER_KEY, strlen(
                              SSL_SERVER_KEY));
        if(status < 0)
        {
            sl_Close(sock);
            goto ota_report_server_restart;
        }
        status =
            sl_SetSockOpt(sock, SL_SOL_SOCKET,
                          SL_SO_SECURE_FILES_CERTIFICATE_FILE_NAME,
                          SSL_SERVER_CERT, strlen(
                              SSL_SERVER_CERT));
        if(status < 0)
        {
            sl_Close(sock);
            goto ota_report_server_restart;
        }
    #endif
        status = sl_Bind(sock, (SlSockAddr_t *)&sLocalAddr, addrSize);
    
     

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    非常感谢您的帮助和建议。  我输入您的更改。

    错误似乎消失了。

    第一次更新失败、但第二次更新。

    请注意、我只是第二次重试、仍然保留相同的.tar。

    以下是成功的 OTA (我在应用程序中输入字空气)  

    以下是第一次失败尝试:

    根据这些实验、您能否告诉我们您是否可以再次猜测发生了什么情况?

    谢谢、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试