请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 您好!
请帮助确认是否有任何软件参考设计可用于通过 Wi-Fi 实现 Wi-Fi 从 TIDC-CC3200-视频参考设计到手机(应用)的 Wi-Fi 直接 P2P 视频传输;
请确认可用于实施此协议的可行性和参考软件;
我们迫切需要 P2P Wi-Fi Direct 摄像头硬件。
谢谢、此致、
Padmanathan J
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请帮助确认是否有任何软件参考设计可用于通过 Wi-Fi 实现 Wi-Fi 从 TIDC-CC3200-视频参考设计到手机(应用)的 Wi-Fi 直接 P2P 视频传输;
请确认可用于实施此协议的可行性和参考软件;
我们迫切需要 P2P Wi-Fi Direct 摄像头硬件。
谢谢、此致、
Padmanathan J
您好,Padmanathan,
在 CC3200 SDK 中、有一个演示展示如何在 CC3200上使用 P2P。 虽然 TIDC-CC3200-video 设计不具有开箱即用的 P2P、但您应该可以使用 P2P 演示代码对其进行修改、以便它可以使用 P2P 直接连接到电话。 没有现成的演示可以通过 P2P 传输视频数据、实现这一目标的最简单方法是修改终端上的 TIDC-CC3200-video 以使用 P2P。
我建议您在 CC3200 SDK 中试用 P2P 演示、并将其与您的手机配合使用、然后将 P2P 演示代码集成到 TIDC-CC3200-video 设计中。 如果您在运行该演示时有任何疑问或 P2P 工作时遇到困难、请告诉我。
此致、
Michael