This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:为什么在模块具有集成32Mbit 的情况下必须使用额外的串行闪存?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, LAUNCHCC3235MOD, CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1000769/cc3235modsf-why-an-extra-serial-flash-is-mandatory-while-the-module-has-an-integrated-32mbit

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: LAUNCHCC3235MODCC3235SFUNIFLASH

尊敬的 TI:

从与 Michael 在 这一主题中的讨论 和成在 这一主题中的讨论中、我不再理解"外部"一词在这种背景下的含义。

数据表显示 CC3235MODSF 具有集成的32MB 串行闪存(MX25R3235F)、为什么 上面和其他线程中提到的外部闪存是强制性的?

顺便说一下、LAUNCHCC3235MOD 板 在板上确实有一个标记为 U8的外部闪存(MX25R6435FM2IL0)。 同样、如果 cc3235modsf 在模块中集成了32MB、为什么要使用额外的外部闪存(即使未填充)?

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CC3235MODSF 模块包含 cc3235sf 芯片(包含1MB 的外部 XIP 闪存)和所需的外部闪存(如您所述、模块中有32M 位闪存)。  

    外部闪存包含带有系统和用户文件的文件系统(如 Michal 所述)。 MCU 映像创建或更新后-将复制到内部闪存并从此处执行。  

    使用模块时-无需其他闪存。 我不确定模块的 launchpad 为什么包含额外的闪存。 我猜、该设计重复使用了 IC Launchpad 的设计。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的快速回复。 您已明确表示

    1)是否可以使用 UART 和 CCS/UniFlash 将代码加载到外部闪存(32Mbit)、或者唯一的方法是在引脚13、14、15和17 (或用于 launchpad 的 J14连接器)上使用 SPI 编程器?

    2) 2)在 CCS 上编译工程后、应使用 uniflash 将哪个文件加载到存储器中? bin 还是.out?

    此致、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您可以像使用 IC 器件一样使用 Uniflash (或 CCS)和 UART。

    2) 2)".out"由 CCS 调试器使用(将数据和代码加载到内部 RAM 和闪存)。

    ".bin"用于对文件系统进行编程(通过 uniflash 或 CCS 程序)。