This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:在无主机模式下工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1000791/cc3235modsf-working-in-host-less-mode

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:CC3135

您能不能描述一下如何使用 CC3235模块 、直接与 WiFi 无线电配合使用、以及如何使用可绕过内部主机 CPU 的外部 uController。 我们希望通过 SPI 或 SDIO 接口通过我们自己的主机控制器从外部管理 WiFi 模块和 WiFi 堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您更喜欢无主机解决方案、则可以选择 CC3135网络处理器器件。

    CC3235将相同的网络处理器与 M4应用处理器集成在一起。 您不能绕过主机、但 CC3235支持 AT CMD 接口 (通过 M4上的应用)。 默认情况 下、它通过 UART 受支持)、从而使外部控制器能够访问网络处理器。

    有关更多详细信息、请参阅 :https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-fi/overview.html

    BR、

    Kobi