This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无主机 WiFi 模块

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1000747/host-less-wifi-module

主题中讨论的其他器件:CC3135、 CC3120

您能否推荐一个没有主机 CPU 的简单 TI WiFi 模块? 我们希望通过 SPI 或 SDIO 接口通过我们自己的主机控制器从外部管理 WiFi 模块和 WiFi 堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有2个 Wi-Fi 产品系列相关:

    SimpleLink CC3120/CC3135 -这是一款 Wi-Fi 网络处理器、其中包括整个 Wi-Fi 堆栈(具有请求)以及网络和 TLS 堆栈。 是绕过网络和/或 TLS 堆栈以及在收发器模式下使用器件的选项。 此解决方案针对 MCU 主机进行了优化、支持的主机接口为 SPI 或 UART。   

    WiLink WL18xx -是一款 Wi-Fi 收发器 、针对 MPU 进行了优化、专为支持 Linux mac802.11架构而构建(请求器和网络堆栈位于主机端)。 可能的主机接口为 SDIO (默认)和 SPI。  支持用于 Linux 的网络驱动程序、但有一些连接到 MCU 的端口(可通过第三方公司获得)。 WL18xx 包含一个集成的蓝牙5.1。

    有关更多详细信息、请参阅 :https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-fi/overview.html

    BR、

    Kobi