This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:cc3235mod 错误

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1000665/cc3235modas-cc3235mod-errors

器件型号:CC3235MODAS

大家好、

我收到了一个问题表单客户:

使用 cc3235mod.编译 CCS 中 simplelink Academy 中可用的工程时、会出现一些错误。

subdir_rules.mk:40:目标'Build-31908815-InProc '的配方失败
无效参数'-s':C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02\.metadata\product.json:验证失败:[

"关键字":"附加属性"、
"dataath":""、
"schemaPath":"#/ additionalProperties"、
"Params":{
"附加属性":"minToolVersion"
}、
"消息":"不应具有其他属性"

]
gmaking[1]:***[Build-31908815-InProC]错误1.
subdir_rules.mk:37:目标'build-31908815'的配方失败
gmake:***[Build-31908815]错误2.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

我希望我能得到你的帮助。谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SimpleLink Academy 中的哪个特定项目?

    我怀疑可能存在一些 CCS 或 SDK 不兼容性、知道要测试什么才能重现问题?

    此致、

    Michael