This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:XDS110调试探针和标签连接器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/999914/cc3235modsf-xds110-debug-probe-and-tag-connector

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3235SF

尊敬的专家:

我在具有外部闪存的 PCB 中使用 CC3235MODSF,因此我使用了一个标签连接器进行编程(TC2050-IDC-NL)。

1) 1)使用连接到 XDS110调试探针的此连接器是否足以使用 Uniflash 工具刷写存储器中的代码?

-

2) 2)您是否还可以查看下面的原理图、了解我是否没有遗漏任何东西? 我的应用很简单、它仅包含带有外部存储器和外部天线的模块、稍后我将添加一个 UART 连接器来接收该模块应发送到另一个模块的数据。

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、

    CC3235MOD 在模块内部具有一个串行闪存、因此您无需额外的外部闪存。 您可以使用所需的任何连接器、但请注意、要使用 Uniflash 刷写器件、您需要使用 UART 而不是 SPI。 请参阅 CC3235MOD 量产线指南

    我还建议您查看 CC3235硬件设计检查清单。 单击底部的"CC3235MODx"选项卡、向下浏览检查清单、确保正确配置器件的引擎区域。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我知道内部1MB 闪存、但外部闪存仍然是必需的。 我希望在复位或关闭电路板后将代码保存在外部存储器中。 (这已经在 E2E 的这个主题中讨论过)

    我可以使用什么工具直接通过 SPI 对外部闪存进行编程? 能否使用连接到该连接器的 XDS110调试探针并使用 CCS 或 Uniflash?

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、

     位于模块内部的 CC3235SF IC 具有内部1MB 可执行闪存。 但是、IC 所需的外部串行闪存以及 Michael 所说的内容 也包含在模块中。 它是32Mbit SPI 串行闪存(请参阅 数据表中的第8.16.5.9节)。 因此 、在模块外部添加一个额外的串行闪存会导致问题。  

    任何现成的外部 SPI 编程器都应该足够了。 Cheetah SPI 是一款备受好评的编程器。

    BR、