This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:通过内置 http Web 服务器进行固件更新

Guru**** 2546450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998171/cc3220-firmware-update-via-inbuilt-http-web-server

主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3200

尊敬的所有人:

我使用的是 CC3220SF。 是否有任何选项可通过内置的 HTTP Web 服务器下载新的 FW 映像并更新当前正在运行的映像? 类似 OTA 的操作正常、但映像将通过内部 Web 服务器下载。 TI 是否为这种类型的固件升级提供支持?

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 CC32xx SDK 中的本地 OTA 示例。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Jan 所述、SDK 中提供的本地 OTA 示例是有关如何通过 HTTP 更新固件二进制文件的最佳指南。

    请看一下该示例、如果您遇到任何问题或对本地 OTA 有其他疑问、请告知我们。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、

    我错过了这个示例。 现在已经很清楚了。

    我们还有在 CC3200芯片上运行的旧产品。 CC3200是否有任何类似的本地 OTA 示例? 我可以想到的一个解决方案就是通过本地 Web 服务器下载映像、将其写入 SFlash:sys/mcuimg1.bin 并重新启动。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、没有类似的 CC3200示例。 您也可以为 CC3200实现类似的功能。 但您需要在应用处理器上使用 Web 服务器、而不是 NWP Web 服务器。

    1月