This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:布局设计

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998967/cc3235modasf-layout-design

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF

大家好、团队成员

我将使用 CC3235MODSF 布局六层 PCB。PCB 上有 DCDC+MCU+SRAM+nandFlash+CC3235MODSF。由于 PCB 面积的限制、WiFi 模块放置在顶层、闪存放置在 WIFI 模块的背面。

第二个平面将使用完整的接地平面进行布局。 图层定义为 S-G-S-P-S

具有并行端口和最大速度的闪存约为20Mhz。 这是否会影响 WiFi 模块的性能?  布局如下:

非常感谢。期待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyrin、

    您是否在电路板的另一侧是否可以使用闪存? 该闪存是否通过 SPI 使用引脚11、12、13和14连接到模块?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seong

     感谢你的答复。 MCU 通过 SPI 使用引脚5、6、7、8连接到模块。 和闪存通过8个 I/O 端口连接到 MCU。 我在问模块的另一侧是否可以有闪存。 当然、我将在 二楼提供一个完整的接地平面。 具有闪存的 MCU 和模块之间的单列将在三楼和四楼进行布局。

    BR、

    吉尔吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyrin、

    是的、我没有看到任何问题。

    我建议您在开始制造之前先查看您的布局。 您可以 在此处申请审查

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成  

    非常感谢。 我将首先进行布局。 并在制造前进行了回顾。